结果:找到"400G AOC , 易飞扬",相关内容250条
  • 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
  • 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
  • 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
  • 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
  • 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
  • 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
  • 知否,知否?高速有源光缆的设计需要注意什么?
  • 有源光缆(AOC)产品是衡量一个光器件厂商实力的重要标志。AOC由两个光电收发器和光纤跳线组成,从一端进入的电信号经过光模块转换成光信号,由耦合处理进入光缆后,光信号到达另一端再转变为电信号。对于AOC的设计主要分为光路设计、电路设计、可靠性设计等,并且随着速率的提升,AOC面临着越来越多的技术难题。那么AOC的设计过程中,如何改善这些问题?具体需要注意什么呢?本文主要从光学设计和电路设计两部分展开介绍。光学设计要想理解高速AOC的设计,首先要能理解VCSEL激光器。AOC一般采用多模光纤传输,最大传输距离不过几百米,工作波长一般在850nm,少数在1310nm。目前光电转换接口的方案主要包...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光通信 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-28 15:30:00
  • 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
  • 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
  • 易飞扬和AT&T就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录
  • 近日,奉行设计领先的光通信模块供应商易飞扬Gigalight,与美国领先的电信运营商AT&T,就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录。双方就下一代400G数据中心应用达成战略匹配,未来5年将在400G多项光互连产品进行合作,持续领先400G数据中心的高端应用。AT&T数月前邀请易飞扬Gigalight进行400G数据中心光互连的全面交流。易飞扬在数据中心光互连领域有着具有全球影响力的品牌,基于多年的技术积累与市场理解,创新地提出400G一代与400G二代光互连架构。基于易飞扬对于数据中心光互连的技术能力和服务精神,最终赢得AT&T的兴趣与认可。本次...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-16 09:55:00
  • 有源光缆专题:四款常见QSFP28AOC介绍
  • 有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较多样化。同样的,有源光缆AOC也有较多的封装和类型。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是众多AOC类型中的一种——QSFP28AOC。QSFP28AOC有哪些产品类型呢?这里将介绍四款常见QSFP28AOC,各位请继续往下看。有源光缆(AOC)定义有源光缆,AOC是ActiveOpticalFiber的简写,它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 QSFP28 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-04 14:32:00
  • 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
  • WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
  • 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
  • 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
  • 200GAOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
  • 近些年来,光互联网络迅速发展,为了保证传输的稳定性和灵活性,广大的用户和厂商需求一种更加新型的传输产品来实现更高性能的信号传输。那么,在这个时候,有源光缆AOC就出现了。有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。它看起来跟铜缆长得差不多,AOC使用一根光缆连接两个高密度连接器。现在,市场上的有源光缆产品包括有10GSFP+AOC、25GSFP28AOC、28GSFP28AOC、40GQSFP+AOC、56GQSFP+AOC、100GQSFP28AOC、120GCXPAOC、200G-SR4QS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-09 14:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: